结果:找到"FPGA Python on ZYNQ 可编程逻辑电路 XC7Z020",相关内容1000条
  • 国产逻辑器件
  • 国产逻辑芯片,封装齐全。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 国产器件 发帖人:紫金东郦 发帖时间:2023-12-15 16:11:00
  • 专业版PCB编辑丢失元件封装
  • 在PCB编辑时,点保存,再右上角关闭立创EDA,提示未保存这时,你再点取消,再保存,关闭,还出这个未保存提示,点不保存退出后,下次进入PCB编辑,就会少很多元件,进行DRC检查没有错误只有从原理图导入变更,将少的元件更新进来,重新放置这个图出现了三次这个问题,为何?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:xhicq 发帖时间:2022-07-17 18:17:00
  • 解读!什么是可编程晶振?
  • 什么是石英可编程晶振?可编程晶振实为有源晶振,石英可编程(QMEMS)具有高稳定、高精度等优越性能的石英材料[QUARTZ]和[MEMS]组合而成的造词,以石英为原料进行精微加工(光刻)并可以提供的小型化、高性能的晶体元器件被称为[QMEMS]。 一般来说,可编程晶振就是把你的晶振参数,如频率偏差、工作电压、负载电容、频率等提供给晶振厂家。通过电脑等设备编程,将频点、精度、频差等些参数写入空白芯片。  通常,可编程晶振的出样时间仅为2秒,批量生产周期为1-3天。我们知道,常规的无源晶振或有源晶振,晶圆有库存时,最快生产交期为2-3周,常规交期约为4-6周,特殊期为2-3个月。  因此,在定制...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振 石英晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-05-09 17:39:00
  • E3645A是德​可编程直流电源
  • 是德科技(安捷伦)E3645A可编程直流电源安捷伦基础直流电源具备所需的各种基本特性,适用于预算紧张的用户。E3640系列30-100WGPIB单路和双路输出电源外形小巧,适合作为台式和系统电源使用。它的输出纹波和噪声较低,并内置测量和基本的可编程功能。安捷伦基础直流电源具备所需的各种基本特性,适用于预算紧张的用户。E3640系列30-100WGPIB单路和双路输出电源外形小巧,适合作为台式和系统电源使用。它的输出纹波和噪声较低,并内置测量和基本的可编程功能。AgilentE3645A78W单路输出电源稳定可靠,可应用于工作台测试和基本的自动化测试;它具有GPIB和RS232接口,对于速度和...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: E3645A是德​直流 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-03 18:33:00
  • Chroma61504可编程交流电源
  • Chroma61504可编程交流电源JIANGChroma61504可编程交流电源,树立了业界高性能AC电源产品的新标准。此产品可提供强大的使用功能,如电网干扰模拟,可编程输出阻抗,的测量功能,合成波形与IEC标准软件。因拥有以上特点使得Chroma61504可编程交流电源适合应用于一般商业产品,电力电子,航空电子设备,军事与IEC标准的开发和运用,并且从实验桌上到大量生产单位皆可适用。Chroma61504可编程交流电源可使用功能STEP/PULSE/LISTMode进行电压瞬间变化,中断或变异的模拟运用此些功能可搭配软件来法规IEC61000-4-11,IEC61000-4-14及IEC...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Chroma 61504 交流 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-15 17:05:00
  • Chroma61504可编程交流电源
  • Chroma61504可编程交流电源蒋Chroma61504可编程交流电源,树立了业界高性能AC电源产品的新标准。此产品可提供强大的使用功能,如电网干扰模拟,可编程输出阻抗,的测量功能,合成波形与IEC标准软件。因拥有以上特点使得Chroma61504可编程交流电源适合应用于一般商业产品,电力电子,航空电子设备,军事与IEC标准的开发和运用,并且从实验桌上到大量生产单位皆可适用。Chroma61504可编程交流电源可使用功能STEP/PULSE/LISTMode进行电压瞬间变化,中断或变异的模拟.运用此些功能可搭配软件来法规IEC61000-4-11,IEC61000-4-14及IEC610...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Chroma 61504 交流 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-14 16:15:00
  • FPGA开发板mojoV3电路整合及相关项目合作
  • 基于MojoV3这块FPGA开发板和面包板搭建的电路,目前项目需要将开发板和外围电路整理成一块demo,之后考虑做进一步整合,希望与对电路设计熟悉的工程师交流合作,主要面对深圳市本地方便线下沟通,对FPGA和光学传感有了解的更佳。有意联系qq137726689.
  • 所属专栏: 项目外包 标签: FPGA Mojov3 PCB 设计 发帖人:TseDW 发帖时间:2021-10-18 17:43:00
  • Chroma6560可编程交流电源
  • Chroma6560系列可编程交流电源主要特点:蒋*Chroma6560输出功率:6000VA*电压规格:0-150V/0-300V(parallel)、0-300V/0-500V(series)*内建直接数字频率合成(DDS)之波形产生器*可程序化正弦波、方波及箝制正弦波形(ClippedSine)输出*可程序化电压、频率、相位、限电流及失真仿真功能*模拟市电波形失真的能力*内建30组谐波波形数据库*用户可编辑谐波电压波形*用户可编程自动执行的循序输出电压波形*高精密度电压、电流、峰值电流、功率、频率、峰值系数、功率因子、浪涌电流、视在功率(VA)、虚功率(VAR)等量测机能*功率因子校正...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Chroma 6560交流 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-06-09 21:29:00
  • 【报名中】XILINX开发板PYNQ-Z2限量免费申请试用活动
  • 感谢诸位对本次活动的关注与大力支持,首批10位试用者+10位候选者公示筛选更新,请点击链接了解详情:http://club.szlcsc.com/article/details_39687_1_9.html#floor_9XILINX赛灵思开发板PYNQ-Z2新品留言区,技术答疑请点击:http://club.szlcsc.com/article/details_39613_1.html开源项目新利器!XILINXPYNQ-Z2开源框架的第二代最新开发平台,新品规格技术详情及购买链接:https://www.szlcsc.com/xinpin/XILINX-PYNQ-Z2.html活动说明:...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: FPGA Python on ZYNQ XC7Z020 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-05-17 16:12:00
  • 【技术答疑】XILINX赛灵思开发板PYNQ-Z2新品留言区
  • 本帖子是关于XILINX赛灵思开发板新品PYNQ-Z2技术问答贴,只要你有疑问,留下问题,我们已邀请原厂相关技术人员在本帖和pynq官方的技术支持论坛做对应支持与解答,欢迎大家踊跃参与问题讨论,同步欢迎登陆:https://discuss.pynq.io/。开源项目新利器!XILINXPYNQ-Z2开源框架的第二代最新开发平台,新品规格技术详情及购买链接:https://www.szlcsc.com/xinpin/XILINX-PYNQ-Z2.htmlPythononZYNQ就算小白的你,也能轻松搭建高性能嵌入式系统,让非传统FPGA用户也能轻松开发FPGA。PYNQ基于其支持框架可以面向多...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开源框架 嵌入式 FPGA Python on ZYNQ 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-05-14 20:02:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: